This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27Z746EVM-047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471469/bq27z746-bq27z746

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

下午好!

我购买了一个  BQ27Z746芯片、并打算将其用作电子工程 capstone 项目中的电池管理系统的一部分。  

我用于此芯片的预期用途是确定锂聚合物电池的充电寿命(类似于您的手机显示电池剩余电量百分比的方式)。 我希望通过 SPI 函数将电池充电寿命数据发送到微控制器。 但是、在我开始设计电路时、我不确定此芯片是否能够做到这一点。  

我的问题很简单、我是否能够将这款芯片用于我的预期用途。 如果不是、那么是否有其他芯片可执行此功能?

感谢您的任何帮助、

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    是的、 BQ27Z746 芯片是确定锂离子电池充电寿命的不错选择 单路 手机应用、通常出现在手机、平板电脑、手表等器件上 此芯片能够通过 i2c 功能与 MCU 通信。 我强烈建议对评估板 BQ27Z746EVM-047和 MCU EVM 以及按照"技术文档>>用户指南>>适用于1节电池的 BQ27Z746 Impedance Track 电池电量监测计和保护解决方案"文档进行概念验证、开始测试系统。

    但是、如果您计划使用更多的串联单元格、请参阅下表。

    BQ27Z746EVM-047链接:
    https://www.ti.com/tool/BQ27Z746EVM-047




    谢谢!
    艾伦