This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:用于保护 CHG 引脚的 PMOS MOSFET

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471536/bq77915-pmos-mosfet-to-protect-chg-pin

器件型号:BQ77915

工具与软件:

你好  

您能给我建议通常使用哪种 PMOS FET 来保护 CHG 引脚免受低于-30V 电压电平的影响(如数据表中所述)吗?  

如果你能给我几个零件号就好了:)  

非常感谢

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    我们使用了 TP0610K-T1-GE3或 ZXMP10A13FTA。 类似的 MOSFET 可以工作。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon