This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:使能引脚阻抗

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469725/lmz23605-enable-pin-impedance

器件型号:LMZ23605

工具与软件:

所需的时间。 未被拉到任何位置、应在引脚上测量什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    该模块应禁用、因此为0V。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew、我们看到的实际上是6.5V。 由于这高于器件的绝对最大额定值(5.5V)、因此存在问题。 由于 EN 在 PCB 上断开连接、上拉电阻来自器件内部。 这是否是可靠性问题?

    当我查看方框图时、这里显示了一个2Megohm 的电阻器、将 EN 引脚拉至 Vin。 另外还提到了在器件启用后启动的21uA 电流源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    6.5V 电压可能与施加的 VIN 和通过2M 电阻器的电流有关。 此器件不支持 EN 悬空且行为不稳定的任何模式、具体取决于运行条件。 6.5V 可能不提供太多电流(由于2M)、但我不会让该器件在 EN 悬空的情况下长时间运行。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    数据表的第8.2.2.2段指出  "使能输入可保持开路、内部电阻将始终启用模块"

    那么、如果这是真的、我们如何解释绝对最大值违例(最大5.5V、但我们测量的是6.5V)?

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    如果您对您的应用担心这一点(即您计划在 VIN = 36V 下运行)、那么您可以向 EN 添加一个齐纳钳位、以使其更安全。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、  

    我们在8.2.2.2开始时指出、如果不需要 EN 并对输入电压有任何限制、该引脚可能保持开路、这是否仅适用于 Vin < 5.5V 的情况、因为存在与 Vin 的上拉电阻(2MegOhm)?

    EN 引脚可以保持开路、是否存在一定的 Vin 电压限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    对于您的应用、如果有一个电阻分压器、而不是让2M Ω 上拉电阻器起作用、那么情况更好。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew、但这个"开放 EN 引脚"设计已在多个产品中交付并已投入实际应用。 我们需要评估该配置的可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    如果可以、我将与设计人员核实。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    有一个将 EN 钳位到6.5V 的齐纳二极管。 在外部、该部件电压限制为5.5V。 这是因为齐纳二极管可以承受的电流大小存在限制、并且外部电源可以提供无限大的电流。

    您应该可以将它们保持悬空。

    谢谢!

    Andrew