This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:Buck2至0.9V

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471580/tps650864-buck2-to-0-9v

器件型号:TPS650864

工具与软件:

嗨、团队:

客户已将 TPS6508641RSKR 用于0.85V 内核。 但是、他们希望尝试不同的 FPGA、因此希望将 Buck2更改为0.9V。 它可以按顺序进行吗? 需要写入哪些寄存器?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、

    请要求客户将数据0x32 (0.9V)写入寄存器0x21 (BUCK2CTRL)。

    如果 BUCK2在 SLEEP 模式下也需要具有相同的电压(如果它在 SLEEP 模式下启用)、它们也必须将相同的值写入寄存器0x93 (BUCK2SLPCTRL)。

    Sathish