This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负输出配置以供审阅。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470958/negative-output-configuration-for-review

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

尊敬的 E2E DS:

我想知道在将 IC 用于负输出时、我的配置是否正确。 我使用0欧姆电阻器将同步信号发送到 AGND。

我还通过261K 电阻器将 SPSP 信号发送至 AGND。 随附电路图片、供您回顾。 我必须使用两个 IC、以免违反最大输入电压。

感谢您的支持。 如有任何问题、请尽快与我联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、有快速入门计算器吗?

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电路看起来正常。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    具有261K 下拉电阻的 SPSP 信号电路是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我必须检查我用于 IBB 拓扑的计算器。 如果你知道一个手,请发送链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    261K Ω 对 SPSP 具有一定的激进性。 下拉至器件 GND 或-15V 电源轨的10-30K Ω 电阻应正常。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew、

    是否允许在正负两种配置下将 SYNC/MODE 引脚连接到 IC 的 VCC 以使用 FPFM?

    我们需要适用于我们的原型 PCB 的所有可能的组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、可以、因为我们将其上拉至 EVM 中的 VCC。

    MODE/SYNC 可承受完整的 VIN 电压、包括42V 瞬态电压。 您也可以将这个上拉至 VIN。

    谢谢!
    Andrew