This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:Vout_OVP:1.7V

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471102/bq25172-vout_ovp-1-7v

器件型号:BQ25172

工具与软件:

过度充电将影响电池寿命。
镍氢电池供应商建议将过度充电定义为充电电压高于1.5V。
BQ25172数据表:Vout_OVP:1.7V。
TI 对此器件有任何其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tom

    Unknown 说:
    TI 对这个器件还有什么其他建议吗?

    我们需要了解开关充电器。 电池组配置是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电池组配置是什么?  2串2并联。Ω

    可以通过使用 Vout_OVP_tscool 来改善此问题吗?

    TI 的 Vout_OVP 测试方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    如果您不需要 TS 功能、则可以使用电阻器与 NTC 将其配置为冷却范围。  为您提供1.5V OVP 设置。

    [报价 userid="615639" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471102/bq25172-vout_ovp-1-7v/5648564 #5648564"] TI 的 Vout_OVP 测试方法是什么?[/quot]

    如果超过 OVP 阈值、单元将监控 OUT 处的电压、充电暂停、直到电压降低。