This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:100%静止时的 BQ34Z100 SOC 压降问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469694/bq34z100-bq34z100-soc-drop-issue-at-100-rest

器件型号:BQ34Z100

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们将 BQ34Z100用于我们的设计、并已完成11S1P 内核包的学习周期。 我们还执行了充电/放电和 REST 测试。

具体而言、我们在 SOC 100%、75%和20%条件下执行了12小时的休息测试。 在100% REST 测试期间、我们观察到测量仪表的 SOC 快速下降。

SOC 100%静止行为

SOC 75% REST 行为

SOC 20%静止行为

在这3种情况中、100%静止时 SOC 下降似乎异常。 我们使用两个不同的电池组进行了三次12小时休息实验、结果是一致的。

之后、在电池充电时、我们发现只需要大约4%的容量即可充满电、这表明实际电池容量没有像监测计 SOC 建议的那样快速下降。

随附的是 GG 文件 SOC 100%复位日志 . 您能否帮助检查这是否是配置问题、或者是否需要进行任何调整?

此致、

e2e.ti.com/.../data_5F00_memory_5F00_20250114.gg.csve2e.ti.com/.../log_5F00_20250116_5F00_130615.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 支持团队:

    能否向我提供一些建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我已经对 e2e 的这一问题做出了回应。

    此致、

    Diego