This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:BQ24172

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464502/bq24172-bq24172

器件型号:BQ24172

工具与软件:

我很抱歉地说、即使在尝试您的建议更正后、仍有故障指示。 您能不能建议可能妨碍它工作的任何其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaitanya、

    另一个要尝试的方法是将 R659和 R661更改为4.02k Ω、当前这些器件的电阻为40.2K Ω、这是正确的。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian Moyer 先生

    很抱歉地说、问题没有解决、STAT 引脚正在从1.8V 持续变为3.3V、我希望您可以解决我的问题。

    谢谢、此致;

    Chietanya Krishna .D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaitanya、

    我不确定是否使用外部热敏电阻、还有一件事是尝试在 TS 电阻网络中连接一个10kom 的电阻器。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    不、我们不使用任何热敏电阻、这是必需的吗?  即使尝试了您的建议、STAT 仍在闪烁、很抱歉。

    致谢及此致;

    Chietanya Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaitanya、

    您能测量某些引脚上的电压吗?

    REGN、OVSET、TS、ACSET、VREF。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    对于延迟响应、我们深表歉意、

    REGN:5.99V

    OVSET:1.226V

    TS:1.94V

    ACSET:0.8V

    VREF:3.3V

    谢谢、此致、

    Chietanya Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian

    忘记提一下、适配器输入为13.5V。

    谢谢、此致、

    Chietanya Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaitanya、

    我觉得您的原理图没有任何其他明显的问题、是否在您增加输入电压时看到了任何变化? 您的适配器上是否存在电流限制?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我尝试将输入电压更改为12V、12.5V、13V、13.5V、甚至是15V、 但是、电池仍然不会从电源中消耗任何电流。 它始终显示为0.00A、STAT 引脚继续闪烁。

    此致、

    Chietanya Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaitaya、

    您能否解除电池并在 VCC_12上施加1-3A 负载?

    我想确定问题是否与输入源有关。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我已经检查了不同电源的情况、为了更加清晰、我将我观察到的一些图片添加到了附件中。 如果您有时间、请查看一下。

    谢谢。此致、
    Chietanya Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaitanya、

    TS 电阻分压器看起来好像有误、另一件事是要尝试将 R671更改为30.1k Ω、将 R669更改为5.23k Ω。

    请告知我这样是否可以解决此问题。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    很抱歉这么说、但您之前已经建议过这个。 我尝试在 R671中添加10K 并联电阻、问题仍然是相同的。 尽管尝试了多个解决方案、但我不明白我的电路为什么无法正常工作。 我希望您可以帮助解决这个问题。

    此致、

    Chietanya Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaitanya、

    很抱歉这么说、但您以前已经提出过这个建议。 我尝试在 R671中添加10K 并联电阻、问题仍然是相同的。 尽管尝试了多个解决方案、但我不明白我的电路为什么无法正常工作。 我希望您能帮您解决这个问题。

    否、10k Ω 电阻器用作热敏电阻、我们的一些器件需要使用热敏电阻。  

    我想更改 TS 引脚上的电阻分压器:

    请参阅第9.3.18节"温度鉴定:典型建议使用5.23k Ω 和30.1k Ω。

    以下是典型电路:

    这就是您的电路、我不确定是如何选择这些值的、这些值看起来非常高。

    因此、我首先建议更改 R669和 R671、如果这不起作用、请添加10k Ω 电阻器作为热敏电阻。 请告诉我这是否有效。

    此致、

    Cchristian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    对于延迟、我们深表歉意。 我使用您的更正检查了电路。 我移除了与 R671 (30.1K)并联的10K 电阻器、但 STAT 引脚仍会闪烁。 然后、我将10K 电阻器与 R671 (30.1K)并联、R669为5.23K。 但是、问题仍然存在。 我还使用了1A 负载。 使用负载时、STAT LED 会持续亮起、即使我移除了电源也是如此。 当负载在电池上时、LED 未停止发光。

    我希望这些信息有助于您进一步更正。

    谢谢!
    Chietanya Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaitanya、

    您能否提供最新的原理图更新以确认所有建议的更改?

    您是否尝试过更换 IC? 它以前可能会损坏。

    然后我将10K 电阻器与 R671 (30.1K)并联替换、R669为5.23K。 [报价]

    您是否能够确认10k 电阻器仅与 R671并联?

    CELL/FB 引脚上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    CELL/FB 引脚上的电压为1.99V。 我认为 IC 不会损坏、因为一切都正常、而且晶体管会按预期进行开关。 但是、我没有注意到电池正在充电。 STAT 引脚始终闪烁。 此外、请查看随附的更新原理图。 感谢您的帮助。 我希望我们能解决这个问题。

    此致、

    Chietanya Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaitanya、

    我将通过电子邮件给您发送私人消息。

    此致、

    Christian。