This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:用于3V3的负载开关、具有小电流(15 -20mA)限制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471461/tps22950-load-switch-for-3v3-with-small-current-15-20ma-limiting

器件型号:TPS22950

工具与软件:

我需要一个用于3V3的负载开关、该开关能够强制执行15 -20 mA 的低电流限制。

我是否可以  对 TPS22950使用56K R 的 RLIM 并希望其按预期工作?

(我不需要对该应用进行 UL 认证。)

我很高兴看到不同的器件。   SOT23可能是最好的封装、但可以与其他封装兼容。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗、您好!

    对于 TPS22950、最小电流限值为50mA。  

    您能告诉我您正在寻找的申请吗?

    我找不到具有15mA 电流限制功能的负载开关。 如果可以的话、我将介绍一些电子保险丝。

    将返回。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个工厂测试站。  我想限制流入 DUT 的电流、以避免油炸任何东西。

    我可以只使用 JFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗、您好!

    让我检查并记下此点、以供将来参考。