This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:直流 PSU 12V ATX 自己的项目

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TL494, LM393, UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472050/tl494-dc-psu-12v-atx-own-project

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: LM393UCC2894、UCC2897A

工具与软件:

大家好、我需要为自己的需要设计一个12V 200W ATX 电源、根据各种图表、我看到电源进入 TL494模块、然后进入 LM393、这里的问题是、什么是 TL494的最新等效产品? 输入将是12V 200W 20A 电源、在输出端、我需要在5V 线路中至少输入15A、我知道我必须借助降压转换器来实现这一点、而且我已经在这里看到了图、但我在中间迷路了、需要一个 PWM 控制器和一个待机转换器。 有什么建议吗?

我需要为旧游戏机设计电源、是的、我可以使用现成的 ATX 电源、但它们太大了、不能装进机箱内、这就是我为何看到 pico PSU 电源、但它们在5V 线路中的电流太少、因此我想构建自己的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议将 UCC2897A 或 UCC2894用于 ATX 电源。