This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400-Q1:TPS60400Q 烧毁

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470017/tps60400-q1-tps60400q-burned

器件型号:TPS60400-Q1

工具与软件:

您好!

我有以下电路:

此电路通过使用电荷泵在+3.3V 至-3.3V 之间生成稳定的-2.5V 电压、然后使用负 LDO 在-3.3V 至-2.5V 之间生成稳定的-2.5V 电压。

2.5V 的最大负载为0.5mA (因此负 LDO 的输入电压为-3.25V (-3.3V + 100 Ω* 0.5mA)、负 LDO 需要至少-2.7V 的电压才能正常运行)。

我有2个板(来自30个不存在该问题的板)的问题、即电荷泵 TPS60400Q 被烧坏。

我进行了2次实验:

1.我将-2.5V 短接至地几分钟、看到了电荷泵的19mA 直流输出电流(电荷泵允许的最大输出电流为60mA)。 而-2.5V 的器件恢复过来了。

2.将3.3V 电源直接连接到电荷泵的输入端、在100欧姆电阻上看到25mA 的电流尖峰(电荷泵的输出端)。 电荷泵允许的最大输出电流为60mA。

我不知道是什么原因导致了这个问题。 另外、我在-40°C 和+80°C 测试了这个电路、没有发现任何问题。

您是否发现我的设计中存在任何问题?

谢谢你

Maor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电荷泵的输入电压可以通过 MCU 命令与串联开关一起打开或关闭。

    当我关闭输入电压时、我看到从 LDO 到电荷泵输出端的12mA 电流尖峰。

    我不知道这是否是导致此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将回顾并明天回复您。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些说明:

    1.根据您的描述、实验中通过短接 LDO 的输出烧毁了电荷泵、而不是 LDO。 是这样吗?

    2.  

    [报价用户 id="438919" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470017/tps60400-q1-tps60400q-burned ]将3.3V 电源直接连接到电荷泵的输入并且在100欧姆电阻器(电荷泵的输出)上看到了25mA 的电流尖峰。 电荷泵允许的最大输出电流为60mA。

    直接连接电源时、是否可以添加额外的输入电容器并重试?

    3.  

    Unknown 说:
    我还在-40°C 和+80°C 下测试了此电路、没有发现任何问题。

    这话什么意思? 问题是仅在室温下发生?

    4、我有点困惑。 是否短接 LDO 输出、直接电源或通过 MCU 命令关闭输入电压来 烧断器件? 还是全部3个都烧坏了设备?

    5.您能分享一下电荷泵的 Vin、Vout 和负载范围图吗?

    6.您是否在全部30块板上测试了全部3种场景?

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Febi

    1.不,我会总结:

    开始时、我有一个电路板。 然后、我通过以下测试对此电路进行了测试:

    电压读数、纹波、-2.5V 短路、在5mA 处加载-2.5V、电荷泵输出端的浪涌电流不超过60mA。 然后、我在-40°C 和80°C 的温度室中完成了所有这些测试。

    在我看到所有测试都正常后、我批准了此板。

    然后、我们又制造了30块电路板、其中2块电路板在系统运行期间烧毁了电荷泵。

    然后、我使用1个板来调查该问题、并进行了我在第一条消息中向您描述的所有测试、以查看我是否可以烧毁此板中的电荷泵、但在完成所有测试后我没有成功烧写。

    2.在板上其他地方的电荷泵输入端已经有很多电容。 图中的1uF 输入电容器靠近电荷泵。

    3.见第1节的解释。

    2个电路板上的问题是在室温下引起的。

    4.我不知道是什么原因导致了电荷泵的燃烧,因为板被组装在系统上,而其他人在这些系统上工作。 我知道他们更换了电荷泵、之后电路板正常工作。 因此在-2.5V 电压下不会发生短路。 他们可能通过 MCU 命令关闭电荷泵的输入电压。

    5.是的,我会在星期天来工作的时候检查一下。

    6、不,我在第一条消息中测试了情景,只是在板上进行了问题调查后烧毁了两个电荷泵。

    当我测量两个燃烧的电荷泵时、我看到输入和输出之间发生短路(不是从 GND 到输入、而不是从 GND 到输出)。

    注意:100欧姆电阻器用于限制电荷泵启动期间的输出电流、因此不会超过60mA。

    谢谢你

    Maor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    老实说,我 不能说是什么导致了这个问题。

    但我建议跟踪烧毁器件的确切事件、我们可以从该事件中获取。 请一次只做一项更改、并请记录上面提到的示波器图。

    当我测量两个燃烧的电荷泵时、我发现输入和输出之间存在短路(不是从 GND 到输入端、而不是从 GND 到输出端)。

    另一个想法是、制造过程中会出现什么问题吗?  

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    您是否在第一张图片中看到了设计方面的任何问题?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    从第一张图片看、您觉得设计有任何问题吗?

    对于 CP、一切看起来都正常。

    谢谢!

    进纸器