This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:bqstudio 学习周期功能将卡在启动阶段

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470447/bq27421evm-g1a-bqstudio-learning-cycle-function-will-stuck-at-start-stage

器件型号:BQ27421EVM-G1A
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

你好

    当我使用 bqstudio 学习周期功能时、它会一直停留在开始阶段、会发生什么情况?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您必须具有外部电路(如充电器和回放)才能执行学习循环。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以运行学习循环,但现在我有这个错误  ,我可以问为什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请确保您完全按照 "成功学习周期"文档中描述的学习周期流程进行学习。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经按照您的文档来做了、只是因为您的学习周期说明告诉我处于放松阶段、然后出现此失败 Qmax_up 未设置、我想知道是否应该跟随 FC bot、而不是在充电后只能进入放松阶段?  

    顺便说一下、我有另一个问题、我已经在 chg 项处更改恒压 V & V 、而我的学习周期充电电压仍然为4200mV、为什么在我更改 DF 后它不会改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想多问一些问题、因为学习周期需要5小时的休息时间对我来说太长了、我可以把它更短一点吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    否、您无法缩短学习周期的张弛时间。 这只是一个学习周期、只需执行一次。  

    在我看来、收尾率很低、请确保您计算正确。 我在之前的回复中链接的文档介绍了计算该值的正确方法、请确保商品也正确无误。  

    此外、DF 可能不会更改、因为在尝试写入电量监测计时、您在 bqStudio 中打开了自动刷新或扫描功能、请确保它们已关闭。  

    此致、  

    Jonny。