This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:两线模式、高达60V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050, LM317HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470039/tpsi3050-two-wire-mode-up-to-60v

器件型号:TPSI3050
主题中讨论的其他器件: LM317HV

工具与软件:

我想 通过光耦合器将电池电压切换到使能引脚、从而在两线模式下运行 TPSI3050。

问题在于 使能引脚上允许的最大电压为48V、充满电时电池可以达到54V。

作为解决方案、我考虑 在使能引脚之前插入一个内联9.1v 齐纳二极管(例如在 Semi BZV55-B9V1上)。  

齐纳二极管在5mA 处工作、并且  TPSI3050 配置为6.8mA 使能电流。

目标是 在电池电压为54V 时减去一些电压、并在使能引脚处达到最大~45V。

您是否具备 在高达60V 的应用中以双线模式使用 TPSI3050的经验?

也许您有一个更"优雅"的解决方案的建议。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo、

    感谢您通过 E2E 联系我们的团队。

    当您的解决方案在启用 TPSI3050后正常工作时、它将在器件关闭时不工作。 没有电流流过齐纳二极管、导致电压没有下降、从而使 TPSI3050停止运行。 我建议使用 LDO 降低电压;LM317HV 或 LM2936HV 等器 件非常适合。   

    如果您有任何其他问题、请联系我。 我总是很乐意提供帮助!

    此致、

    Jack Hemmersmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢您的回答和新想法!

    我只就原来的建议说一句话:

    当器件在两线模式下关断时(例如、 通过光耦合器断开电压)、这意味着使能引脚上没有电压 来终止 TPSI3050、对吧?

    因此、当启用 TPSI3050时、会由于流过齐纳二极管的电流而产生压降、当禁用 TPSI3050时、 引脚上没有电压。

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo、

    串联齐纳二极管将在稳定状态下工作、但我担心 TPSI3050可能出现过大电压的任何瞬态情况。 我还建议使用一个更高电压的齐纳二极管来实现此解决方案、可能是一个 1N4750A (27V)。  

    LDO 解决方案将最为稳健耐用、并且将具有一个更加可预测的瞬态运行方式。

    此致、

    Jack Hemmersmeier