This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317KTTRG3

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471248/lm317-lm317kttrg3

器件型号:LM317

工具与软件:

当 LM317用于恒流调节时..

当用于此 应用 时,没有连接负载(开路)什么是功耗,由于 IADJ 路径? .

在电容器充满电后连接容性负载时、功率耗散是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    输入和输出电压是多少?  

    您在使用什么电容器?

    此外、为了清楚起见、输出电流是.48mA?

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    28V

    82mF 电解电容器  

    是 R 为3* 7.5欧姆并联  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了在开始计算之前再次进行验证;输入和输出之间的电压没有下降?

    如果没有压降、在没有负载的情况下耗散的功率似乎为2.8mW。  

    我仍在计算连接电容器后的功率耗散。

    此致!

    Hannah