This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A:栅极脉冲振荡

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471475/uc1843a-oscillation-in-gate-pulses

器件型号:UC1843A
Thread 中讨论的其他器件:UC1843

工具与软件:

不涉及补偿

CS 引脚

漏源极

栅极脉冲

大家好、我正在使用 UC1843测试反激式转换器。

这里显示的是通用输入交流/直流。

输出电压为15V、输出满载电流为5.5A、但最坏情况下的最大电流为8A。

变压器比为3.5

我正在使用 PQ32/20变压器、在100kHz 开关频率下具有200uH 的初级电感。

我使用的是 给定 数据表图8.2中的应用电路。

数据表: UCx84x 电流模式 PWM 控制器数据表(修订版 H)

现在、 我面临一个窄占空比脉冲和40%占空比脉冲的问题。

在这里,我不知道为什么这是因为一些原因,我正在观察这种振荡。 您能确定问题并帮助我解决问题吗? 我将根据数据表中提供的应用电路分享这些波形和值。

 Cin = 82uF X 2NOS

RSNU= 10K、CSNUIS 10nF、Cvcc 为100uF、RCS 为0.15欧姆 Rcsf 为1k CCSF 为100pf。

变压器 LP = 200uH

Np/Ns = Np/Na = 3.5。  COUT 为2200uF/25V

Cvccbp = 1uF Cvref = 0.1uF

Rg 为10欧姆、R 泄放电阻为10k Ω、Rled 为470欧姆、没有任何基于齐纳的稳压器、它由相同的 Vout 驱动。

Rfbu 为12k、Rfbb 为相应调整的位计。

Rcompz 为10k Ccompz 为10nF

光耦合器产品说明书: tclt1000.pdf 它具有100%的 CTR

Ropto 为20K Rfbg 为5k Ccompp 为10nF Rcompp 为10K

Rt 为18K CT 为1nF、无斜率补偿、因为即使 IC UC1843为100 Duty MKAX。   在低输入 I、e 100Vdc 时所需的最大占空比为31%。 因此未实现。 CSS 为2.2uF、RSS 为10k。

并且在电流达到3A 之前、它可以正常工作、但只要我施加3.7A 负载或超过其振荡电流。 当我增加负载时、我会观察到可闻噪声。  

我将在 附件中共享相应的补偿电压和 VDS 及栅极波形。

而 VCC 是稳定的,没有问题在它.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图。

    此示例显示了典型的次谐波行为-脉冲更宽、更窄、更交替。 通常、需要使用电流斜率补偿来帮助解决该问题。