This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74201:M3的 TPS74201是否意味着新芯片?

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472029/tps74201-does-the-tps74201-with-m3-means-new-chip

器件型号:TPS74201

工具与软件:

您好!

在数据表中、它表示有新芯片和旧芯片、似乎使用 M3将其分离开来。

这是否意味着 TPS74201RGWRM3是新芯片、我们可以使用新芯片规格进行评估、但 TPS74201RGWR 包含新芯片和旧芯片、我们需要使用旧规格进行评估。

对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表的器件命名规则部分。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在数据表中找到了这个值、并需要再次确认我的通过是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M3是新芯片重新设计的后缀指示符、采用300mm 晶圆上的最新 TI 工艺技术制造。 目前、TI 建议 在新设计中使用 LP2985A-50DBVRM3。