This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:EVM 板;USBCPD 应用程序自定义工具;器件闪存失败率达70%

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471413/tps25751-evm-board-usbcpd-application-customization-tool-flash-to-device-fails-at-70

器件型号:TPS25751

工具与软件:

我遇到了与此完全相同的问题、但在此线程中未看到解决方案。  问题是否解决了。  我能够对 TPS25751EVM 板上的闪存进行一次编程。  

我想知道是 USB 转串行器件驱动程序有问题还是其他问题。  我在成功的 flash 后安装了 Arduino。  目前它正在查看2006年起的 Microsoft USB 到串行转换器!  不确定这是否是问题所在。  

我很想知道这个问题是否有解决办法、因为我一直在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您应该能够在"Device Manager"-> "Ports (COM & LPT)中看到 EVM。

      确认在 GUI 中选择了相同选项:

    此致、

    Chris