This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:对于输出电压为3.3V 和1.8V 的 LDO TPS7A88、VIN 电源约为3.7V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471796/tps7a88-vin-supply-is-about-3-7v-for-the-ldo-tps7a88-with-3-3v-and-1-8v-vout

器件型号:TPS7A88

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

请参阅下面的有关 TPS7A88的 SCH、我们的客户想使用3.7V (3.68V 或3.76V)作为 LDO 的输入、LDO 有两个3.3V 和1.8V 的输出、下面的 TPS7A88的数据表显示、LDO 在最大输出电流下仅具有200mV 的最大压降、 哪一个意味着理论最小输入电压要求是3.5V (3.3V+200mV)、1.8V 对压降没有影响、所以 LDO 仍然应该能够在输入电压为3.7V (3.68V 或3.76V)的情况下正常工作、对吗?  

您是否需要帮助进行仔细检查? 期待您的反馈、谢谢。

TPS7A88:压降电压=200mV (最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我们使用300mV 的余量验证这些器件:

    400mV 的余量应足以满足您的应用要求。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah