This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:Vref 容差检查

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471844/tps7a91-vref-tolerance-check

器件型号:TPS7A91

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户使用我们的 TPS7A91作为解决方案、他们需要计算此部件的 Vout 精度、  

他们需要 VREF 容差数据作为参考(最大值和最小值)、在我们的数据表中只显示了典型值、  

在本例中、我们是否有此器件共享以供客户参考的 VREF 的最大/最小值?

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    遗憾的是、这些信息并不容易获得、但是由于这是一个可调节的器件、基准将导致器件中的最大误差。 Vref 精度将非常接近器件的整体精度(+/- 1%)。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Hannah