This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:VDD50降至0V 大约几十毫秒

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465913/bq76952-vdd50-drop-to-0v-for-about-tens-of-milliseconds

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

如 pciture 所示、通道1为 VDD50、当 BMS 激活时、VDD50将降至0V、持续大约几十毫秒(通道2是另一个测试点、因此您不需要注意 通道2)。

TI 有什么建议或解决方案吗?  

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    您是否介意分享您的原理图以及 VDD 指的是什么? 发生这种情况时、您正在进行哪些测试/程序?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Alexis、您好

    感谢您的答复

    我是在春节假期,所以很抱歉,我没有及时回答你的问题。

     

    我将与我的同事讨论我们可以分享哪些  信息并为您提供更详细的信息

    祝您周末愉快!

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehu:

    谢谢您让我知道。 希望你有一个美好的假期。  

    此致、
    Alexis