This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:TINA-TI 中的反激式转换器仿真存在的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TINA-TI, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471089/ucc28600-issue-with-flyback-converter-simulation-in-tina-ti

器件型号:UCC28600
《主题中讨论的其他器件: TINA-TILM5023》

工具与软件:

尊敬的专家:

我已经为一个应用设计了一个反激式转换器、其规格如下:

  • 输入:120VDC 至375VDC
  • 输出:12VDC (3.75A)

为了实现电流限制保护、我选择了 UCC28600控制器。 但在开发设计时、我在数据表中遇到了一些问题、之前在论坛中已经讨论过。 解决这些问题后、我的设计现在与使用设计计算器计算出的值非常接近(并不完全相同)。 下面提供了原理图以供参考。

在 TINA-TI 中仿真转换器时就会出现问题。 在120V 输入下、仿真按预期工作、但当输入电压增加到120V 以上时、我会观察到以下行为:

  • 在200VDC 输入以上时、初级电流有显著的尖峰、达到约10A
  • 该尖峰会导致转换器关闭。
  • 理想情况下、对于恒定输出负载、初级电流应随输入电压的增加而降低、但我观察到意外增加。

我已经连接了375 VDC 输入的波形、它显示了初级电流的尖峰。

澄清:

  • 转换器在120VDC 输入下运行良好、汲取预期的电流。
  • 当输入电压高于200VDC 时、初级电流会出现很大的尖峰(约10A)、然后转换器会关断。

此外、我想指出的是、此仿真中使用的所有模型都与采用 LM5023 (可在相同的仿真环境中正确运行)的另一反激式转换器设计中使用的模型相同。

TINA 原理图: https://shorturl.at/TEZCO

波形@ 375VDC 输入: https://shorturl.at/y3PRl

您可以帮助我解决这个问题、还是就仿真为什么以这种方式工作提供指导?

感谢您的时间和支持。

此致、
Atharva Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    LM5023是 QR 控制器、但没有像 UCC28600那样的初级故障检测功能。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了主要故障检测、类似于 UCC28600使用的方法。  该技术的问题以及解决方法。  我认为这些信息可以帮助您解决问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    我查看了您的原理图、从功能上讲看起来是正确的。

     

    我在仿真的波形中查看了模型、可以看到您提到的电流尖峰。  此时 FB 满贯高电平、要求最大电流。

     

    我查看了该器件的方框图、看到当 VREF 为5V 时、最大电流检测控制为1.36V (FB 为5V )。这实际上与您的仿真相匹配、这很好。

     

    这里我没有看到 SS 电压、以及在第一个电流尖峰之后没有开关的原因。  该设计很可能由于故障而无法启动。  此外、似乎您遇到了需要调查的 SS 问题。

    仿真似乎在运行、这很好。  为了帮助解决该问题、您需要使用通过查看 OVP 故障是否阻止您启动的波形来探测 OVP 和 CS 引脚。  您可能还需要减小时基、以便可以看到波形的更高分辨率、从而帮助您解决拍摄问题。

    确定了导致仿真不起作用的故障后、您可以对其进行调试。  如果设计与故障有关、应用手册 sluaac5将帮助解决此问题。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、