This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672芯片具有降压充电模式。 当输入电压低于电池电压时、为什么它仍处于充电状态。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ24170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466751/bq25672-the-bq25672-chip-is-a-buck-charging-mode-when-the-input-voltage-is-lower-than-the-battery-voltage-why-is-it-still-in-the-charging-state

器件型号:BQ25672
Thread 中讨论的其他器件: BQ24170

工具与软件:

在我的设计应用中、BQ25672配置专为3节串联锂电池而设计。

由于降压充电模式、当输入充电电源电压低于电池电压时、将无法实现充电功能。

但是、当输入充电电源电压低于电池电压时、 STAT 引脚信号输出为低电平、指示充电状态。 该信号状态与实际情况相矛盾。 我们应该如何理解这种矛盾的信号状态。

我希望 BQ25672仅 在输入电压大于特定值(例如电池电压)时充电、否则不会开始充电。 我应该如何实现这样一个功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    稍后将仅降压操作添加到降压/升压转换器。  设计团队没有为此向状态机添加新状态。  在大多数情况下、如果电压从仅降压降至升压情况、充电器会报告 VINDPM 故障。  但是、在某些情况下、V (BAT)>V (VBUS)>VINDPM、尤其是在 VINDPM 写入值非常低的情况下。  无论输入电压低于电池电压时、转换器都会停止开关(与 VINDPM 故障类似)、因此没有输出电流流入 SYS 或 BAT。  我的建议是、

    将 VINDPM 阈值设置为 VREG 以获得 VINDPM 故障  

    2.使用 ADC 定期监控 VBUS 并在 VBUS < VREG 时进行报告。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。

    我仍然有一个问题。  当我的器件在关断状态下充电时、CPU 不会启动、并且无法通过 CPU 设置寄存器。
    然后、在关断状态下充电时、当输入电压低于电池电压时、将输出 STAT 信号以告知用户产品正在充电。 但现实情况是产品不会开始充电、这会让用户误解。 有没有解决这个问题的办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 BQ25672芯片无法解决该问题、是否有更好的替代芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    主机软件权变措施是使用 ADC 定期监测 VBUS 和 VBAT、然后在 VBUS<VBAT 时禁用 STAT 引脚(REG0x13[4])。

    虽然未经测试、一个硬件权变措施是在 STAT 引脚和上拉电阻器之间添加一个 NFET。  NFET 栅极由用于监测 VBUS 和 VBAT 的比较器驱动。  如果 VBUS <VBAT、NFET 不会开启、因此 STAT LED 不会开启。  请参阅下图。

    最后一个选项是更改为 BQ24170独立系列。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我有一个更好的解决方案。 我会使用 NPN-BJT 通过 VBUS 和齐纳二极管15V 来控制 CE (充电使能)引脚。  当 VBUS 上的输入电压大于15V 时、BQ25672将启用充电和状态信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    也是这样!  我更喜欢您的解决方案。   

    此致、

    Jeff