This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12003:启用驱动器机制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471989/lmz12003-enable-driver-mechanism

器件型号:LMZ12003

工具与软件:

您好!  

我们计划在其中一个项目中使用 LMZ12003。 我有一个关于 IC 的使能机制的问题。 LMZ12003数据表提到 EN 引脚的最大建议电压为6.5V、但它也指出 EN 引脚在内部上拉至 VIN、可以保持悬空状态以实现常开运行(如下图所示)。 由于 IC 的输入电压范围为4.5V 至20V、使 EN 引脚断开是否可以接受?



此致、
阿普尔瓦


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    模块 EN 引脚可以悬空、然后模块的开/关将由 Vin UVLO 控制。