This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:在 I2C 通信完好的情况下未观察到背光

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471743/lp8860-q1-no-backlight-observed-with-i2c-communication-intact

器件型号:LP8860-Q1

工具与软件:

我们需要您的支持来调试所报告的显示屏空白故障。 显示屏中使用的背光驱动器–LP8860Q1。
 
背光驱动器的显示界面如下所示
 
 
 
问题说明:显示空白。
问题分析:
  1. 我们只观察到没有背光、但显示内容仍然可用。 当 TFT 上的闪光灯时、通过视觉技术确认了这一点。
  2. 电池电压为14V。
  3. 可通过 I2C 与背光驱动器和 TFT 进行通信
  4. 寄存器转储在背光驱动器中获取。 从器件–0x2D。 我们已获取了工作和非工作显示屏的寄存器转储、并随附了比较。
  5. 从转储中观察到的内容

i)                          TFT 以及背光驱动器中无故障标志。 请参阅0x0E、0x0F、0x10地址。

ii)                        PWM 寄存器0x17、0x18–0。

III)                      TEMP 寄存器0x13、0x14为0。

IV)                      LED 电流寄存器0x15、0x16–0。

v)                       地址0x30在非工作电路板中返回1、在工作中返回0xb。

vi)                     地址0x70到0x78返回非工作状态下的全部0、在工作状态的驱动器中有值。

 
在运行期间、我们不会通过 I2C 单独使用/配置任何寄存器。 所有都是默认值、而模式都是设置 HW。
 
在问题板中、我们尝试解锁 EEPROM 并根据背光寄存器而不是 PWM 引脚配置 PWM 硬编码。 但是、即使我们遵循解锁程序、我们也不能覆盖 PWM 值的写入
 
我们需要您的支持来查看寄存器值并说明问题板背光驱动器中的场景。 请立即关注这一问题、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将进行检查、并在明天向您提供反馈。