This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511:无线电源传输

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511, BQ500215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471924/bq500511-wireless-power-transfer

器件型号:BQ500511
Thread 中讨论的其他器件: BQ500215

工具与软件:

您好!

我们的要求如下。

我们有两个单元、即 A 和 B。它们都安装在同一个机械轴上、并且它们之间有一个金属轴承。 两个单位相距10厘米。 模块 B 有一个10000 mA 电池、而模块 A 有一个80 mA H 可充电电池 在开始操作之前、将通过无线方式从 B 单元向单元供电。 然后 A 单元开始工作。

我们是否可以使用 BQ500511/BQ500215? B 和 A 设备之间是否可以在10cm 的距离之间进行无线电源传输。

请告诉我。

如果  BQ500511/BQ500215不适用、可以推荐替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venugopal

    [quote userid="313839" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471924/bq500511-wireless-power-transfer 能否使用 BQ500511/BQ500215? B 和 A 设备之间的无线电源传输是否可以在10厘米的距离内进行。

    我们的器件符合 Qi 标准并且目标距离最大为5mm。  问题是在10mm 处产生足够的能量以启动。