This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:外部 MOSFET 电池平衡

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471546/bq77915-external-mosfets-cell-balancing

器件型号:BQ77915

工具与软件:

你好

对于在外部电芯均衡中使用的 MOSFET、您有什么建议吗?  

如果您只提供一个通常用于外部电池平衡的器件型号、那也没关系。  

谢谢你

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我还从事电池平衡。 对于电池平衡、您需要使用栅极阈值电压低于1.7V 的 MOSFET。 我有一个代码为"SI2356DS-T1-GE3"的 MOSFET、我将其用于测试、它正常工作。

    但我将在生产中使用此 MOSFET。 => DMN1019USN-13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet  

    非常感谢

    Silvan