This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995H-Q1:最大连续电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471694/tps22995h-q1-maximum-continuous-current

器件型号:TPS22995H-Q1

工具与软件:

从产品说明书中、我们知道最大持续电流为3A。 3A 的测试条件是什么? 在计算中、3A 不会触发热关断保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    3A 适用于0.8V 至5.5V 的整个电压范围。

    器件已针对数据表中提到的整个电压和电流范围进行验证和表征。

    您的连续电流将是3A 吗?

    谢谢  

    Amrit