This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:最低工作电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471748/lm74700-q1-the-minimum-operating-voltage

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5050-1

工具与软件:

您好!

根据以下链接的讨论主题、当阳极电压超过3.2V 并联肖特基二极管时、LM74700可能工作。

这是真的吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334513/lm74700-q1-low-voltage-v-anode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM74700%25252520min# 

我的客户有单节电池 Oring 应用要求、如果 LM74700无法用于单节电池(>3.2V 阳极)、请建议使用替代器件。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tige、

    为了使 LM74700正常工作、输入端需要最低3.9V 的电压(启动时、可在较低电压下工作)

    您可以将 LM5050-1用于 ORing、ORing 可以为其 VS 引脚选择 AUX 电源。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    作为数据表、这意味着 LM74700在 ANODE 开始时为4V 或更高、即使 ANODE 低于3.9V (低至3.2V)仍可工作、对吗?

    在这种情况下、我的客户可以使用它。

    谢谢、此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    是的、如果已经发生首次启动、控制器将在低至3.2V 的电压下工作。 否则、在3.2V 时、控制器无法导通。

    此致、

    Shiven Dhir