This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:需要迟滞电流 Iuvlo_HYS 规格。 设计水平

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471749/tps552872-need-hysteresis-current-iuvlo_hys-spec-for-design

器件型号:TPS552872

工具与软件:

嗨、团队:  

客户有关于 TPS552872 迟滞电流 Iuvlo_HYS 的设计问题、请帮助提供。

此参数适用于下图所示的 UVLO 设计和公式、但我们找不到此规格。 都需要您的帮助来提供说明和注释。 谢谢。  

BR、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    IUVLO 是来自 UVLO 引脚的拉电流、用于计算迟滞阈值。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、  

    感谢您的评论、  

    1.在数据表6.5中、参数"IUVLO"。"电气特性"应当为"IUVLO_HYS"、与"7.3.4使能和可编程 UVLO"章节对应。我写得好吗?

    2.根据7.3.4公式(2)、 UVLO 的迟滞电压应与 R1和  Iuvlo_HYS 相关、但为什么 数据表 "6.5电气特性"中提供的 VUVLO_HYS 典型值为10mV? 如果我们改变 R1的值、R1*IUVLO_HYS 的结果将会改变、这是一个混淆性的辨别。 我们怎样才能得到进入阈值并超过 UVLO 呢?  

    BR、  

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    是的、只有一个 UVLO 拉电流。 IUVLO 与 IUVLO_HYS 相同。

    2.对于 V_UVLO 上升/下降电压、内部比较器模块的迟滞电压典型值为10mV。

    但是、如果客户在 EN/UVLO 网络上使用电阻分压器、则 Vin_RISIN_UVLO 和 Vin_FALLING_UVLO 的迟滞电压将是 Iuvlo* R1、是可编程的。 仅当 Vin 小于 Vin_falling_uVLO 时、才可以触发 V_UVLO_falling 电压。

    希望解释清楚。

    BRS、

    布莱斯