This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:LM2577T-ADJ VIN 浪涌规格

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471401/lm2577-lm2577t-adj-vin-surge-specifications

器件型号:LM2577

工具与软件:

 LM2577T-ADJ 的 VIN 浪涌额定值是多少 ?  

我在数据表或任何其他文档中看不到它。

如有可能、请提供建议和文档。

此致。

Soren H Schuler
LVL III–工程电子技术员
soren.schuler@***.com
康明斯公司 CES
1400 73rd Ave NE,
Friedley、MN 55432
美国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soren、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    该器件没有任何浪涌电压规格。
    建议的输入电压范围为3.5V - 40V、绝对最大值为45V。
    只要器件在此范围内供电、就不会出现器件风险。

    此致、
    Niklas