This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:有关 TPS92641误差放大器行为的问题。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467744/tps92641-questions-about-tps92641-error-amp-behavior

器件型号:TPS92641

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在为他们的下一个产品评估 TPS92641。

目前、他们有以下问题。
你能给我你的答复吗?

问题1。
UDIM H/L 控制箱和 SDIM H/L 控制箱之间的 TPS92641误差放大器(EA)输出开关行为是否相同?
我想这会有所不同、连接到 EA 输出的开关将闭合/断开取决于 UDIM  H/L 电平(SDIM=H)
此外、我认为无论 SDIM H/L 电平如何(UDIM=H)、开关都将始终闭合。  当 SDIM=H 时、开关导通时间将成为最小值  

我的理解是否正确?

问题2:
当 SDIM=H (LED 关闭)时、COMP 引脚始终充电至某个电压。  
您能否解释一下内部电路行为?

问题3。
我们已确认 LED 电流的上升速度是否发生变化、具体取决于在 SDIM 转动 L 之前 COMP 充电电压
是否有任何对策来减少此 LED 电流上升速度变化  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我目前在  农历新年假期不在办公室。 我会在2月8日回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我比预期的要早回到办公室:)

    请参考我的以下评论-  

    [报价 userid="190215" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467744/tps92641-questions-about-tps92641-error-amp-behavior "]

    问题1。
    UDIM H/L 控制箱和 SDIM H/L 控制箱之间的 TPS92641误差放大器(EA)输出开关行为是否相同?
    我想这会有所不同、连接到 EA 输出的开关将闭合/断开取决于 UDIM  H/L 电平(SDIM=H)
    此外、我认为无论 SDIM H/L 电平如何(UDIM=H)、开关都将始终闭合。  当 SDIM=H 时、开关导通时间将成为最小值  

    我的理解是否正确?

    [报价]

    A1。  您的理解几乎是正确的。 只有最后一句有一些错误。 正确的设置应该是:当 SDIM =时、导通时间变为最小值 L .

    Unknown 说:
    Q2.
    当 SDIM=H (LED 关闭)时、COMP 引脚始终充电至某个电压。  
    请您解释一下内部电路行为吗?

    A2。 当 SDIM = H 时、LED 亮起。我不清楚您想要问什么。 请澄清。 谢谢。

    [quote userid="190215" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467744/tps92641-questions-about-tps92641-error-amp-behavior Q3.
    我们已确认 LED 电流的上升速度是否发生变化、具体取决于在 SDIM 转动 L 之前 COMP 充电电压
    是否有任何对策来减少此 LED 电流上升速度变化 [/报价]

    A3。 我想您是指 SDIM 导通时的 LED 电流上升时间 h . 我对吗? 你提到的方差是什么? 您是否有测试结果可以说明这一点? 请澄清。 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的支持。
    很抱歉、我的问题不足以理解。  

    我可以离线讨论吗?

    我可以通过电子邮件向您发送波形吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    当然。 我们可以通过电子邮件进行交谈

    我将关闭该主题帖。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的答复。

    我将向您发送波形。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    不用客气。 让我们通过电子邮件继续通话 谢谢。

    此致、

    Steven