This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带电量监测计的太阳能锂离子充电器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470636/solar-lithium-ion-charger-with-fuel-gauge

器件型号:BQ25186

工具与软件:

您好!

我想设计一个用6V (-500mA) PV 电池和一个锂离子电池(3.5Ah)的超低功耗应用。

BQ25186说明它可以处理太阳能输入、看起来很适合我的应用。

这款芯片是否推荐用于我的用例、以及您能否推荐一款具有超低功耗的合适电量监测计?

此致

托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobi:

    是的、BQ25186是具有太阳能输入的应用的理想选择。 该器件具有电池跟踪 VINDPM 功能、旨在与太阳能电池板和其他高阻抗源配合使用。 它不会将 PV 电池调节到 MPPT、而是将其调节到 VBAT + 330mV 或3.6V、以较大者为准。 这样可以更大限度地提高输出电流、同时降低充电器的热耗散。

    如果您有任何其他要求、请告诉我。 我将咨询电池电量监测计专家、就电量监测计的建议提供帮助。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的快速响应。 我将测试器件。

    非常感谢电量监测计专家提供更多信息。

    此致。

    托比