This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:如何测试802.3bt PoE PSE?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466590/tps2372-4evm-006-how-to-test-802-3bt-poe-pse

器件型号:TPS2372-4EVM-006

工具与软件:

您好!

我正在构建一个802.3bt PoE PSE、并希望对其进行测试。

我看到评估板 TPS2372-4EVM-006。 可以用它来测试我的 PSE 吗?

我想测试:

-单一和双特征。

-使用设备分类时的功率限制。

-功率降级。

- Autoclass。

能否使用 TPS2372-4EVM-006测试我的 PSE 板?

如何测试双信号? 我在评估板上看不到双特征模式。

如何测试 Autoclass? ...如何配置 PD 的最大功率?

如何测试功率降级?... PD 如何知道 PSE 选择了哪个等级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MARMONIER:

    如何测试双信号? 我在评估板上看不到双特征模式。

    -您将需要两个  TPS2372-4EVM-006和一个板来将4线对线拆分为2 x 2线对。

    如何测试 Autoclass? ...如何配置 PD 的最大功率?

    -连接 J5  

    如何测试功率降级?... PD 如何知道 PSE 选择了哪个等级?

    -请参考下表。 例如、您可以将 PSE 设置为2类功率限制。 然后使用 TPS2372-4在引脚 J9处选择5级、-6级、-7级和-8级。  

    PSE 分配的功率

    PD (30W)

    正确设置

    4类

    PD (45W)

    正确设置

    5类

    PD (60W)

    正确设置

    6类

    PD (75W)

    正确设置

    7类

    PD (90W)

    正确设置

    8类

    类型1

    15W

    15W 时上电

    15W 时上电

    15W 时上电

    15W 时上电

    15W 时上电

    类型2

    30瓦

    在30W 时上电

    在30W 时上电

    在30W 时上电

    在30W 时上电

    -

    45瓦

    以45W 加电

    在30W 时上电

    在30W 时上电

    在30W 时上电

    类型3

    60W

    在60W 时上电

    在60W 时上电

    在60W 时上电

    -

    75瓦

    以75W 功率上电

    在60W 时上电

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我感谢你。
    在功率降级的情况下、PD 如何向 PSE 指示它已准备好接受该功率降级? PD 是否必须接受功率降级? PSE 和 DP 之间是否有确认系统?

    如果只有2对、PSE 是否能够知道它是否连接到了双特征器件? 例如、如果我分开电缆但仅连接一个 TPS2372-4、会出现什么情况? PSE 是否会认为远程 TPS2372-4采用单通道结构?

    当 PSE 需要激活电源降级时、应如何在双特征模式下进行处理? 它应该如何选择要降级的对? 是否有固定规则来定义优先级对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看此表时、我不确定连接两个 TPS2372-4是否足以仿真 PD 双特征。 对于给定的类、单一特征和双特征似乎不相同:

    资料来源: https://ethernetalliance.org/wp-content/uploads/2019/08/EA_PoE_dspd_Rev2e_090419.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marmonier:

    PoE 团队将一直到2月4日。 很抱歉回复延迟、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marmonier:

    感谢您的耐心。

     对于 PD 来说、接受功率降级是一种"任务"。 与用作电力输送的 PSE 相比、用作电源接收器的 PD 是相对无源的。 而 PD 的 TPH/TPL/BT 将在功率降级后显示实际分类。

    例如、如果 PD 设置8类、PSE 可以提供8类、 则 TPH/TPL/BT = L/L 但是、如果 PSE 由于功率降级而仅提供6级、则 TPH/TPL/BT = L/H/L

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于双重签名、将分别对两个 PD 进行分类。 每个 PD 将知道 由类事件数量和脉冲宽度给出的"实数"类是什么。 每个 PD 的指示器(如 TPH/TPL/BT)将单独显示"实数"给定的类。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    5类是相同的双特征和单一特征?.. 如果是相同的、PSE 如何在第二个 PD 未连接时知道是否存在单一特征或双特征?... 它很重要、因为单特征模式下的5类功率与双特征模式不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marmonier:

    是的、单特征和双特征5类都 将具有4个分类事件。 PSE 可以在 Alt-A 和 Alt-B 处进行连接检查和并行检测、以表明 PD 侧配置为单路和双路。 在并行检查中、单一特征 PD 将测量1/2 Rdet、但双特征 PD 将具有 Rdet。  

    此外、如果您想进行双特征测试、则需要两个 TPS2372-4EVM-006电路板、每个电路板都设置为5类。 此外、您还需要使用 CAT5分离板将4-Paris 从 PSE 分离为2对 Alt-A 和 Alt-B、以分别分离为2 x TPS2372-4EVM-006。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。