This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:在升压模式下、是否存在电流或功率限制?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471787/lm5001-in-boost-mode-is-there-a-current-or-power-limit

器件型号:LM5001

工具与软件:

你(们)好  

在升压模式下、
LM5001是否存在任何电流或功率限制? 升压模式是否具有电压范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您通过 e2e 联系我们。 LM5001的开关电流限值为1A、输出电压范围为1.26-75V。 因此、最大输出功率略低于75W。

    此致、

    Federico