This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:输出电压曲线

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470254/tps563300-output-voltage-curves

器件型号:TPS563300

工具与软件:

您好!

我使用 TPS563300设计了降压转换器。 对于同一配置、我将获得两个不同的输出波形、我不确定是什么导致了这个问题。

VIN = 5.0  

VOUT = 3.3

我附上输出波形、开关节点曲线和原理图作为参考。  

Dev 1:SW 节点波形

Dev1:输出电压波形

DEV 2:SW 节点波形

dev 2:输出电压波形

Dev1是出现问题的器件。

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    感谢您共享数据。

    您会想到以下几点:

    • 您在哪里使用探头准确测量开关节点电压?
    • 您是否使用了接地弹簧或短接地线及导线夹?
    • 布局确实很有用、阅读原理图我不确定输入电容器是否尽可能靠近器件的 Vin 和 GND 引脚放置。  
    • 测试期间的负载是什么(值、直流负载、交流负载)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请查看我的蓝色回复。  

    波形来自两个共享相同布局的不同电路板。 我无法理解波形为什么 不同。 开关节点上的纹波

    • 您在哪里使用探头准确测量开关节点电压?
      • 连接到 IC 的引脚5。
    • 您是否使用了接地弹簧或短接地线及导线夹?
      • 我没有。
    • 布局确实很有用、阅读原理图我不确定输入电容器是否尽可能靠近器件的 Vin 和 GND 引脚放置。  
    • 测试期间的负载是什么(值、直流负载、交流负载)?
      • 直流负载(100mA)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    直接在引脚5处测量不错、但在未连接 GND 引线的情况下、无法判断真正的信号是什么。 在高开关信号的情况下、需要使用更高的频率、在正确的 GND 进行测量变得更加重要和重要。 因此、我建议再次使用连接在探头尖端上的接地弹簧进行测量。 下面是一个示例、链接 https://electronics.stackexchange.com/questions/136123/how-do-you-attach-an-oscilloscope-ground-spring 。 您可以很轻松地将其制成、将一些导线缠绕在探头尖端接地端并准备就绪。

    它们实际上需要放在非常靠近引脚3和4的位置。

    如果您愿意、可以通过电子邮件向我发送布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了完成此处的主题、在查看布局之后、我遵循了以下建议

    1. 最重要的是将输入电容尽可能靠近放置。 其中一个较小用于 HF 去耦、另一个较大用于 LF 去耦
    2. 将反馈电阻器/环路(R131-R31-FB-GND)放置在输出电流环路(SW-L1-C6/11/18-GND)之外
    3. 建议在与转换器同一侧使用 GND 平面或形状、以更大限度地减小 IN 和输出电流返回路径中的电感