This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:12V 输入转换多输出电压、高 FET 温度(12V 输入和12V 输出)。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471378/lm5176-12v-input-to-multiple-output-voltages-high-fet-temperature-with-12v-in-and-12v-out

器件型号:LM5176

工具与软件:

我的 设计中使用了两个 LM5176芯片。  第一个比较器接收5-36VDC 的输入、输出12VDC。  第二个芯片采用此12V 输入、允许用户选择不同的输出电压(5V、12V、18V、24V、36V)。  根据选择、我将使用微控制器来驱动小型 FET、从而更改反馈电路。  一切正常、输出电压非常接近、因此可通过调整电阻器来拨入。

我的问题是当第二个 LM5176PWPR 的输入为12VDC 且所选输出也为12VDC 时、由引脚 HDRV2驱动的功率 FET 会变得非常热。  FET 的栅极直接连接到 HDRV2引脚、而没有任何其他元件连接到该信号。  该温度在其他输出电压(12V 除外)下是可接受的。

e2e.ti.com/.../6131.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您是否在任何负载下或仅在满载时看到此行为?

    您能否探测此信号:  

    - SW2

    - HDRV2

    - LDRV2

    在一个图中表现最好。

    显示一些开关周期  

    此致、

     Stefan