This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS25947

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471635/tps25947-tps25947

器件型号:TPS25947

工具与软件:

大家好!

我想 并联两个 TPS259474ARPW 以减小每一件(两个并联电阻器)上的总串联电阻器 RDS、这两个部件将获得相同的电源并将相同的电压驱动到板载负载、从而从理论上产生一半的 RDS 串联到负载。  

1.是否可以对项目执行此操作、第44-46页上有一个示例显示类似的设置。 我想说明一点、 输入功率和输出功率在所需配置下是相同的。  

此配置是否实际上会将总 RDS 降低到负载上、或者 TPS259474内的工作方式有所不同(我这样做 是为了将 TP259474上的压降降到一半)。它是有效的、我需要确保两个输入连接在一起并且两个输出也连接在一起吗?

请澄清所有必需信息。

THX。

NItsan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitsan、

    [quote userid="640662" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471635/tps25947-tps25947。是否可以对项目执行此操作?第44-46页上有一个显示类似设置的示例。 我想说明一点、 输入功率和输出功率在所需配置下是相同的。  [报价]

    在第44页中、我们给出了两个不同电源间有源 ORing 的示例。 您的要求是单电源上的 Rdson 更低。 您可以这样做来降低输入端的 Rdson、这也会为您提供两倍的载流能力。

    [报价 userid="640662" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471635/tps25947-tps25947 ]2.此配置是否会使总 RDS 实际降低到负载  上、或者它在 TPS259474内部的工作方式是否有所不同(我这样做是为了最小化 TP259474上的压降到一半)是如此有效的、我需要确保两个输入连接在一起、两个输出也连接在一起吗?

    是的、它将在两个器件上共享电流并提供一半的压降。 第9.7节(第55页)为您展示了满足要求的示例原理图。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush。

    好的、 我会使用双 TPS259474、双/并联配置将串联 RDS 减少到大约一半。 因此、也会将压降减半。

    谢谢!

    Nitsan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮助你:)