This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:保持 PFM 的方法

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR60410, TPSM33615, LMZM23601, LMZM23601EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464498/lmzm23601-way-to-maintain-pfm

器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件:LMR60410TPSM33615

工具与软件:

尊敬的支持团队:

当输出电压为8V 且输入电压为9.5V 时、PFM 操作将切换到 PWM 操作。
这导致输入电流从400uA (在 PFM 中)增加到5mA (在 PWM 中)。
(负载电流预计极小。)
如果输入电压为9.6V、则保持在 PFM 中并保持400uA。

LMZM23601SILR 不允许调整内部频率、所以我认为不能调整电感器谷值电流。
因此、我认为无法控制 PFM 和 PWM 之间的切换。

我正在寻找一种维护 PFM 的方法。
要控制 PFM 和 PWM 之间的切换、是否需要选择支持内部频率调整的 TPSM33615RDNR 或具有外部电感器的 LMR60410?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    您能告诉我您的是什么吗 负载电流?  

    有关在 PFM 中使用 TPSM33615的更多信息、请参阅 E2E 主题- TPSM33615:切换到 PFM 的条件-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    对于 LMR60410、可以通过在 RT 引脚和 PGND 之间放置一个电阻器来调节频率。 要选择 PFM 模式、应将 MODE/SYNC 引脚接地。 有关更多详细信息、请参阅器件数据表。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:
    感谢您的答复。

    负载电流应小于1mA。
    假设 LMZM23601无法调节电感器谷值电流是正确的吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    再想一想、似乎是因为输入电压接近输出电压、才会发生"频率折返"。

    当出现"频率折返"时、即使在轻负载条件下、转换器也会从 PFM 切换到 PWM 吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K

    您能否在转换期间提供 Vout、I out、Iin 和 Vin 的波形? 另外、请我知道负载电流的确切值。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:
    感谢您的支持。

    我使用 LMZM23601EVM 对其进行了测试。

    e2e.ti.com/.../LMZM23601_5F00_SW.xlsx
    当 VIN 接近 VOUT 时、AUTO 和 FPWM 的开关波形相同、即使在 IOUT = 40mA 的轻负载下也是如此。
    当 VIN 接近 VOUT 时禁用轻负载模式是否正确?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我看到 Vin=10V 时的两个波形?

    正如您所说、当 Vin 接近 Vout 时、您可以观察到从自动模式切换到 FPWM 模式、您能准确提到在哪个 Vin 上观察到转换吗? 请确认  MODE/SYNC 是否接地。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:
    感谢您的答复。

    在每个波形的上方写入 VIN。
    MODE/SYNC 通过跳线开关进行设置。
    您是否可以使用 LMZM23601EVM 检查运行情况?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    正如我之前提到的、两个波形 Vin 都写为10V。 但您之前提到过、在更改 Vin 时、即使是在40mA 负载电流下、也会观察到从自动模式到 FPWM 的自动转换。 您能解释一下吗?  此外、请确认如何使用跳线开关(是短接至 Vin 还是 GND)设置 MODE/SYNC?

    我将订购 EVM 并检查运行情况。 这可能需要几周时间。 请预计会有延迟。 我会在获得结果后再与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:
    感谢您的答复。

    每个波形的输入电压如下。
    顶行:Vin=10V
    中间排:VIN=6.5V
    底行:VIN=5.3V


    MODE/SYNC 引脚设置在下面的"Mode Options"中进行设置。
    www.ti.com/.../snvu578a.pdf

    我期待收到您的 EVM 评估结果。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    感谢您的清晰解释。 我订购了 EVM。 我将向您反馈结果。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我已经 在 EVM 中测试并确认了此行为。  

    随着 Vin 降至接近 Vout>、Vout 开始下降、因为 内部误差放大器 最初尝试保持先前的占空比> COMP 增加>超过 COMP 最小阈值、因此模式会转换到 FPWM、即使在非常轻的负载下也是如此。

    对于您的应用、输入为~9.5V 至9.6V、Vout=8V;您可以将 TI LDO 用于低压降应用。

    此致

    Arpita