This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:LED 分流调光问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, TPS92641, TPS92641EVM, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468494/tps92641-led-shunt-dimming-issue

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件:LM3409HV、、、 LM3409

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我使用 LM3409HV 实现了一个具有分流调光功能的 LED 驱动器。 它能够很好地适应高调光性能。

现在、我想针对更高电流的应用升级 LED 驱动器。 但是、由于组件发热和效率问题、我必须使用 同步降压拓扑。 因此、TPS92641是我的第一个候选器件。

为了评估其性能、我测试了 TPS92641EVM 板。 根据我的测试结果、调光曲线大致呈线性、但在中间范围(5%–65%)内调光会变得不稳定且不稳定。

根据我使用 LM3409HV 的经验、这个问题之前就发生过、但是可以使用其数据表中的以下电路(LM3409HM 第17页)来解决该问题:


我知道 ROFF1、OFF2和 COO 的值非常关键、如果这些值的计算和选择得当、则可以解决这种调光问题。

现在我的问题是:  该电路能否应用于 TPS92641? 由于 TPS92641 不具有 COFF 引脚进行关断时间编程时、我想确认是否可以实施类似的解决方案。

感谢您的观看! 欢迎您提出任何意见或建议!

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家因农历新年不在办公室,他将在2.5回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我目前在  农历新年假期不在办公室。 我会在2月8日回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    [quote userid="568623" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468494/tps92641-led-shunt-dimming-issue 现在我的问题是:  该电路能否应用于 TPS92641? 由于 TPS92641 不具有 COFF 引脚对于关断时间编程、我想确认是否可以实施类似的解决方案。

    您无法、也不需要在 TPS92641中实施类似的解决方案。

    TPS92641实现了受控导通时间架构、而 LM3409实现了受控关断时间架构。

    如果您想使用并联调光、LM3409的架构要求必须添加上述附加电路。 如果没有此类电路、当所有 LED 短路时、C_OFF 将永远不会充电至能够结束关断周期的阈值、直到触发 t_OFF-MAX (最大关断时间、请查看 LM3409数据表中的第7.5节"电气特性")。 此时、输出电流在关断期间超出稳压范围(在导通期间、输出电流仍处于峰值电流控制范围内)。 您需要上述附加电路来强制关断计时器在触发 t_off-MAX 之前提前做出反应、这将使输出电流仍在调节范围内。

    使用 TPS92641时、当所有 LED 都短路时、由于输出节点提供反馈(R_VOUT1、R_VOUT2、VOUT 引脚)、导通计时器仍按预期工作。 在关断期间、输出电流仍处于谷值电流控制之下。 因此、当所有 LED 都短路时、TPS92641不会出现失控的问题。 因此、不需要像 LM3409这样的附加电路。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的解释。 非常清楚。  

    我真的很感谢您的帮助!

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。 谢谢。

    此致、

    Steven