This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:在输入端连接24V 电源时熔断。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470045/tps1641-blow-up-when-connecting-24v-power-supply-at-the-input

器件型号:TPS1641

工具与软件:

您好!  

我们目前正在使用 TPS16416DRCR 电子保险丝开发电路板。
在电子保险丝之前、有一个滤波器和一个用于24VDC 电源的连接器。
电子保险丝后面有三个 LM60430DRPKR 降压稳压器。
电子保险丝输入电流为300mA。

问题在于:使用一些24VDC 电源时、当电源插入连接器时、电子保险丝会立即爆炸。

造成这种情况的原因可能是什么、可以采取什么对策? (您可以在附件中找到图表的 PDF)。

感谢您的观看

Samuele2e.ti.com/.../Alimentation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔、您好!

    总输出电容和启动负载是多少?

    在什么电压 下行转换器开启?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    输出电容为80uF (您可以在原理图 Alimsing.pdf 中看到)、dVdT 引脚上的33nF 电容限制了250mA 处的浪涌电流。

    负载是一个基于 i.MX8的 SoM (包括 PMIC、DDR、eMMC 和一个 Phy 以太网)、启动期间的电流(在浪涌电流之后)约为300mA。

     降压转换器的使能引脚为1V、软启动为4ms。

    谢谢

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔、您好!

    在原理图中、我可以看到两个 TPS1641。 哪一个正在被销毁?

    是 U22吗? 您能否将输出电容器放置在靠近引脚的位置? 这有助于在发生短路时减慢电流转换速度。

    您能帮助分析波形吗? 如果您需要紧急调试、我们可以举行联机会议

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    我想我已经通过在共模扼流圈的输出端添加一个 TVS (就在两个电子保险丝之前、钳位电压低于42V、这是 Vin 的最大绝对额定值)、在实践中解决了这个问题。

    据我了解、在热插拔启动时有一个80uF 负载引起的大浪涌电流、当电子保险丝看到该电流(>10A)时、内部 MOS 断开、浪涌电流事件期间限制电流的电路起作用(如下图所示)。

    这会给烧毁电子保险丝的滤波电路的电感元件产生高 di/dt。

    我想在 LTSpice 中模拟整个电路、但  TPS1641 PSpice 模型已在您的网站上加密、您能否向我提供未加密的 PSpice 模型?

    感谢您的观看

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔、您好!

    您的解决方案正确。 输入电压违反了绝对最大值

    您也可以增大输入电容、但输入端的 TVS 是安全的选择。

    您可以使用 PSPICE for TI 进行仿真。 对于加密模型、请给我留下一封私人消息或邮件。

    谢谢  

    Amrit