This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:Tstart 故障或分类/检测错误

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOST-PSEMTHR8-097, TPS2373-4EVM-758, TPS2372, TPS23881B, TPS23881, BOOST-PSEMTHR-007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470395/tps2372-tstart-fault-or-class-detect-error

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:BOOST-PSEMTHR8-097TPS2373-4EVM-758TPS23881B、TPS23881BOOST-PSEMTHR-007

工具与软件:

大家好、我是 TI 产品的长期用户、也是首次在论坛上发布问题。

让我列出我的设置:
我使用了带 TPS23881B1EVM-24的 BOOST-PSEMTHR8-097、板上的跳线设置为2P-30W、并且我运行 TPS2388x GUI、我已将端口设置为自动模式、并对 EVM 应用56V。 我还准备了 TPS2373-4EVM-758作为"已知良好"板、我使用此板确认评估板是否正常工作。 我还拥有自己的定制 PCB、我正在尝试对其进行测试并使用 POE。

1.我已经全面测试了板载非隔离式 DCDC 正常工作、我在 TPS2372之后切断了迹线、以确认 DCDC 可以完全正常工作、且该问题不在我设计的电路的功率级内。

2.评估板似乎已经完全通过了检测、分类、标记 POE 检测、但由于某种原因芯片无法将 VSS 与回路"连接"、而将路径又连接到直流/直流转换器。

故障排除步骤:

  • 移除了 POE 路径中的所有辅助元件、因此其基本上只包含全桥整流器以及 TPS2372 + 0.1uF 100V 电容所需的元件
    • 移除的元件是一个分流电阻器(替换为0欧姆跳线(10m Ω)铁氧体磁珠)、替换为 VDD / VSS 和其他几个滤波电容器上的跳线。 这些组件的放置似乎不会导致任何问题。
  • 已验证 DEN = 24.9K、CLSA = 63.4 Ω、CLSB = 90.4 Ω、Autoclass 连接到 VSS 和开路(没有区别、但我确实确认 TPS23881B "看到"它正在请求 Autoclass)、我将 IRSHDL_EN、MPS_DUTY、AMPS_CTL 全部保持开路且未连接到任何地方
  • 已验证 REF 是49.9K 并且我已经将示波器连接到引脚、它确实会产生1.5V 电压并开启
  • TPS23881检测到通道已连接、R 有效、它看到电路板请求8级、但通过 GUI 报告以下错误:
  • 这对我来说似乎非常令人困惑、因为它似乎完全检测到 POE、但实际上并未完成最后一步并将负载应用于端口。
  • 这是我的示波器图像:

Ch2 =电压10V/div、Ch4 =使用25MHz 交流/直流探头(50mA/div)的电流

对我未经培训的人来说、这看起来不错、或者就像通信的第一部分工作正常、但出于某种原因、电压不能达到~50V、而是升至33V。 我的理解是、PoE PD 应该断开、而不是连接。

任何帮助都非常感谢!!!

-感谢杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 杰克、

    感谢您发送编修!

    由于资源有限和农历新年、答复可能会被推迟。 我们将在两周后回复您。 感谢您的耐心等待!  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、杰克、  

     BOOST-PSEMTHR8-097具有8个2线对端口。 该等级只能达到4类、而不能达到8类。  8级上的 BOOST-PSEMTHR8-097可能会运行到功率降级模式(请求8级、分配4级)

    8类需要一个4线对端口、而您可能需要一个具有4巴黎端口的 BOOST-PSEMTHR-007。

    2.如果正在进行开路负载测试、请确保 AMPS_CTL 与 VSS 之间具有1.5kOhm 的1W 额定电阻、用于维持功率特征。

    3. VDD - VSS 电压对我来说很奇怪。 则应该接近 PSE 板的输入电压。 您可以在同一屏幕上测量 VDD - VSS 和 RTN - VSS 吗?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    好的、您的评论让我从各种诊断方面得到了启发。 关于电压的注释看起来很奇怪、我锁定了这个注释。 我还将示波器连接到了 TPS2373-4EVM-758的 TPS2373-4EVM-758的 VDD VSS、并完全同意您对此感到奇怪的说法。 嗯、这个问题与任一 TI 器件无关:)。 我当时正在使用的 OnSemi FDMQ8205A 全桥布局进行"优化"。 它们对于以奇怪的方式进行栅极引脚布线(在输入2 = G1和 G2且输入1 = G3和 G4的情况下)非常严重。 我已翻转了它们、因此无需在 PCB 上使用过孔。 这可能会解释怪异的电压。 我切断了一些迹线,并安装了几个轴线,它现在工作. 非常感谢有关电压的评论,这是关键,不受大脑卡住!

    问题迎刃而解! 发布此帖子是为了让他人从我的错误中学习!

    谢谢!

    周杰