This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:PG 引脚上漏电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466924/tps61378-q1-leakage-current-on-pg-pin

器件型号:TPS61378-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否告知 TPS61378-Q1 PG 引脚处存在漏电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    技术负责人在农历新年期间。 根据数据表、这是开漏输出、因此我假设此引脚在未拉至 GND 时的电阻高于1M Ω。 如果此值不够高、不足以满足您的应用要求、请指定允许的漏电流、然后我们可以检查此器件是否属于这种情况。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shinji-San,

    很抱歉迟到了响应。

    假设 PG 125°C 引脚由 VCC 上拉约5V、当 PG 引脚未拉至 GND (内部 FET 关断)时、漏电流应低于100nA。  

    此致

    Lei