This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288EVM-064:EVM 死区、0V 输出?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471400/tps61288evm-064-evm-dead-0v-out

器件型号:TPS61288EVM-064
主题中讨论的其他器件:TPS55289TPS55288

工具与软件:

我正在尝试测试 TPS61288EVM 板。  我的项目是:
输入电压:10V 至18V
输出电压:18V <5A。
到目前为止、我将 L1切换到3.3uH、将 R3切换到0、将 R1切换到240k、将 R2切换到8.25k。 (我已验证每个电阻器是否正确、并在放置前进行了测量。
VIN 连接到读数为5V 的 VCC、输出为0V。  如果我使能引脚悬空 EN、那么输出就开始非常缓慢地增加。  那么到目前为止、我唯一的结论是该芯片肯定已经坏了、我应该在交换组件之前对其进行了测试、 但很遗憾我没有这样做。

编辑: 没关系我现在看到我不能使用这个供应,因为我会违反 Ton-min 时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    1. Vcc 无法连接到 Vin、这会造成异常行为。

    VCC 受 Vhigh (Vin、Vout 的最大值)的调节、其限制仅为6V (最大值)

    2.当 Vin=Vout 设定点时,设备可能工作在不稳定的状态下。

    建议使用 TPS55289等降压/升压转换器。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)抱歉、VCC 拼写错误与 EN 相关

    2) 2)我认为 TPS55w89上的开关电流不够高、webench 似乎认为16A 内部开关模型还不够……?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    如果 VCC 连接到 EN、该器件将在输入电压高于2.4V 时启用。

    如果未启用器件、Vout 将为 Vin-MOS、因为上部 Vf 有一个体二极管。

    如果行为不正确、则可能会损坏器件。

    当 Vin=10V 和 Vout=18V 5A 时、输入平均电流约为10A

    对于 TPS55289、 平均电流限制为8A、似乎不够。

    建议使用 TPS55288。

    此致、

    Fergus