This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:在 ENx 引脚上使用普通电阻分压器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469578/tps65261-using-common-resistive-voltage-divider-for-enx-pins

器件型号:TPS65261

工具与软件:

您好、我们的设计采用了 TPS65261并将三个 ENx 引脚连接在一起。 如果另一个转换器的输出电压达到特定电平、以便为第一个转换器和跳变转换器实现特定的上电序列、那么我们希望启动跳变转换器。 最简单的方法是对所有三个连接在一起的 EN 引脚使用一个公共分压器。 为了计算所需的电阻值、我必须将电流源值乘以系数3。 此方法是否合理、或者您是否更愿意在第一个稳压器的输出端添加专用欠压监控器? 这两种不同的方法如下图所示。

我个人想使用电阻分压器方法、但不确定该方法是否适合所有连接在一起的 ENx 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是在人民币节假日,团队将再次向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    将 ENS 连接在一起没问题、您可以使用电阻分压器设置上升/下降阈值。  谢谢!

    BRS

    卢西亚