This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1585A:LMS1585AIS-3.3/NOPB

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470806/lms1585a-lms1585ais-3-3-nopb

器件型号:LMS1585A
Thread 中讨论的其他器件:LM1084

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在 我们的一个项目中使用 LMS1585AIS-3.3/NOPB。

为了进行热计算、我们需要知道 LMS1585AIS-3.3/NOPB 的 RJ θ 结至环境、这在数据表中未提到。 请向我们提供此信息。

谢谢、此致、

Sharique Ansari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sharique:

    LMS1585AIS-3.3/NOPB 热阻似乎指定为 θJC Ω 到散热焊盘。  θJA LM1084的散热特性、即采用相同 KTT 封装且具有相似 θJC 值的另一个 LDO、我希望40°C/W 约。 如果需要更准确的估算、我会将指定的 θJC 值与特定布局计算出的热阻相结合、因为 连接到散热焊盘的铜几何形状会影响总体热性能。  

    此致、

    Alex Davis