This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82912:Vin=12V Vout=5V 时的推荐输出电容器

Guru**** 2766245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471058/tpsm82912-recommended-output-capacitors-for-vin-12v-vout-5v

器件型号:TPSM82912

工具与软件:

您好!

我的客户想在 Vin=12V、Vout=5V、I384=1A (max)的条件下使用 TPSM82912。 设计目标是"典型"。

问题1:
在数据表的表8-2中、输出 CAPACITOR 在其条件下为空白。 在其设计中建议使用哪些输出电容器?

问题2:
CF 的设计应该是3个22uF?

问题3:
还有其他需要注意的事项吗?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:

    请让我在内部查看数据表中的空白问题。 我会在这些日子里给你回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:

    对于数据表表表表8-2中未找到的应用案例、可以通过两种方法来设计 TPSM8291x 电路。 第8.2.2.1节使用 Webench 自动设计电路、或者可以改用第8.2.2.2节中的计算方法。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚