This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86837:电源模块集成电感器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM86837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471185/tpsm86837-power-modules-integrated-inductor

器件型号:TPSM86837

工具与软件:

我们正在进行新的电子设计、需要直流/直流模块(Vin=24V、Vout=5V、Iout=6.5A-7A)。

我们正在考虑使用 TPSM86837模块、我们想知道该元件是否具有较长的使用寿命 、如果不能、那么最好的选择是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件适合您的应用。 您可以使用它。 谢谢。

    奥罗拉