This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65640:I2C 接口

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471135/tps65640-i2c-interface

器件型号:TPS65640

工具与软件:

尊敬的团队:

对于 I2C 接口引脚 SDA 和 SCL、  
如果在未提供 VIN 时对这些 I2C 引脚施加电压、问题是否出在此处?

我看到了 TPS65640数据表的绝对最大额定值、尽管这些 SDA/SCL 引脚和 VIN 之间没有 ESD 二极管。 但我想确认一下。

您是否建议 TPS65640的 V25输出(LDO 3.0V 设置)对于 这些 SDA/SCL 上拉电阻更有效

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    可以在 VIN 之前向 I2C 引脚施加电压。

    BR

    Patrick