This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65640:可编程 VCOM 校准器

Guru**** 2797695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471127/tps65640-programmable-vcom-calibrator

器件型号:TPS65640

工具与软件:

尊敬的团队:

当要求 VCOM 为+3.0V 时、  可编程 VCOM 校准器块的 NAVDD 是否可以连接到 GND?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    是的、这是允许的。

    BR

    Patrick