This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8865Z-Q1:电流检测电阻及其对输出的影响。

Guru**** 2544080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467316/lp8865z-q1-current-sense-resistor-and-its-impact-on-the-output

器件型号:LP8865Z-Q1

工具与软件:

您好!

我将 LP8865Z 电流控制器 IC 用于照明系统原型。 根据 IC 产品说明书保留电流检测电阻、以固定输出电流、但是、在原型电路上观察到的电流不足。 此外、更改电阻器对 IC 的输出电流没有影响。 请您提出任何更正建议(如果有)。
数据表提供了使用的原理图。

此致

Shwetanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于农历新年,我们的专家将于2月5日回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shwentanshu

    我想知道你这边的工作条件是什么?

    最好是给出原理图以及需要分析的工作条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:  

    我无法在此分享原理图。 我已将原理图映射到 ypu。 请回答相同的问题。


    谢谢
    Shwetanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shwetanshu

    当然、我会检查一下、稍后会向您提供反馈。